欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

米思米电动夹爪:即插即用,成本直降31%!

  • 2023.10.14 13:17:48
  • 米思米
  • 1017

在自动化行业日新月异的今天,企业对于生产效率、成本控制以及产品稳定性的追求从未停歇。米思米,作为自动化零部件领域的佼佼者,一直致力于为客户提供高效、可靠的解决方案。近日,米思米再次推出创新之作——电动夹爪,以即插即用的便捷性和高达31%的成本降低,为自动化生产线带来了革命性的改变。


米思米电动夹爪的问世,并非偶然。多年来,米思米始终关注市场动态,深入了解客户需求。在与客户的交流中,米思米发现传统气动夹爪在使用过程中存在诸多不便,如气路系统设计选型时间长、设备组装繁琐、机种切换时停机时间久以及气源不稳定导致的掉件等问题。这些问题不仅影响了生产效率,还增加了企业的运营成本。


米思米电动夹爪.png


针对这些痛点,米思米电动夹爪应运而生。它采用电机驱动,通过电动控制实现夹持和松开物品的动作,无需复杂的气路系统和周边配件。这一创新设计大大简化了夹爪的组装和调试过程,使得客户能够更快地投入生产,提高了生产效率。


从机构组成部件的数量上来看,传统气动夹爪需要搭配多种周边产品,而电动夹爪则只需一根通讯线即可与PLC连接,实现快速、精确的夹取动作。这一改变不仅减少了部件数量,还降低了采购成本,为客户带来了实实在在的经济效益。


米思米电动夹爪可降低成本31%.png


在设计时间方面,传统气动夹爪需要经历气动设计、空压配管、电气设计和电气配线等多个步骤,而电动夹爪则只需进行电气设计和电气配线两个步骤。这一简化使得设计时间大大缩短,为客户节省了宝贵的时间资源。


米思米电动夹爪提效.png


在机种切换时,传统气动夹爪需要调整夹具及传感器的位置等工作,花费大量时间调试。而米思米电动夹爪则无需如此繁琐的操作,只需一键切换程序即可实现不同机种的快速切换,大大提高了生产灵活性。


米思米电动夹爪可降低能耗成本95%.png


除了省时省心外,米思米电动夹爪还以其出色的稳定性赢得了客户的青睐。由于采用伺服电机控制夹持力及行程,输出稳定,可大幅提高夹取的成功率,避免了因气源不稳定而导致的掉件或未能成功夹取的情况。这一优势使得电动夹爪在自动化生产线中更加可靠,为客户提供了更加稳定的生产保障。


电动夹爪应用场景.png


为了满足不同客户的需求,米思米电动夹爪提供了平行型、旋转型、吸取型等多种型号供客户选择。如果客户有特殊的定制需求,也可以申请相关样机进行试用和评估。这一灵活的产品策略使得米思米电动夹爪能够更好地适应各种自动化生产场景,为客户提供更加全面的解决方案。


综上所述,米思米电动夹爪以其即插即用的便捷性、高达31%的成本降低以及出色的稳定性和灵活性,为自动化行业带来了革命性的改变。它不仅帮助客户解决了传统气动夹爪存在的痛点问题,还为客户提供了更加高效、可靠的生产解决方案。相信在未来的自动化生产线上,米思米电动夹爪将成为越来越多企业的首选之选。


※本文中电动夹爪与传统气动夹爪对比,所示数据均根据米思米同规格气动夹爪及其配件为参考,米思米社内测算所得

※本文中所示价格,均为未税参考价,请以实际报价为准

※电动夹爪货品不含夹指

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities